This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:使用 MSP430读取6位字符串

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/593377/ccs-msp430f5529-reading-6-bits-string-with-the-msp430

器件型号:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在为 Uni 执行一个项目 我希望 MSP430从6位并行数据总线(该字符串由语音识别电路生成)中读取数据、并在我得到的字符串上写入代码。

我是否应该选择一个端口(例如 P6)? 如何 同时读取数据并对其执行某些操作(相对于我获得的特定字符串)?

电压电平相匹配。
使用 CC5的 IM。

在高级方面、谢谢您、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我会说最好将端口设置为输入并读取端口寄存器。 我不知道为什么 DriverLib 没有 GetPort()命令,但它没有,因此您必须直接读取寄存器。