请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 您好!
我将 MSP432用于开发项目。
我想使用使用使用 ADC14通道23的 MSP432电池监控器。 但是、我在驱动程序库中看不到对该功能的支持、也看不到如何使用该功能的示例。 我尝试了几件事、但没有成功。
您能否向我发送有关如何使用 MSP432电池监控器的代码示例?
谢谢、
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将 MSP432用于开发项目。
我想使用使用使用 ADC14通道23的 MSP432电池监控器。 但是、我在驱动程序库中看不到对该功能的支持、也看不到如何使用该功能的示例。 我尝试了几件事、但没有成功。
您能否向我发送有关如何使用 MSP432电池监控器的代码示例?
谢谢、
David
David、
您是否曾尝试在 Resource Explorer 的示例中添加/修改以下调用?
MAP_ADC14_initModule (ADC_CLOCKSOURCE_MCLK、ADC_PREDIVIDER_1、ADC_DIVIDER_1、
ADC_BATTMAP);
MAP_ADC14_configureConversionMemory (ADC_MEM0、ADC_VREFPS_AVCC_VREFNEG_VSS、
ADC_INPUT_A23、false);
dev.ti.com/.../group__adc14__api.html
如果您已经尝试过、请告诉我、我明天应该能够提供完整的示例。
谢谢、
Chris