This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:在 Code Composer Studio 上接收错误

Guru**** 2575425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592380/ccs-msp430f5529-receiving-an-error-on-code-composer-studio

器件型号:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我以前一直在使用 CCS.6、没有任何问题。 最近我无法运行相同的代码、因为我收到错误。 我已附上一个打印屏幕供您查看。  

我卸载了它并下载了 CCS.7、但仍然遇到相同的问题。

请告诉我可以做些什么来解决这个问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Niloofar、

    这不是 CCS 版本的问题。 这是您用于对 MSP430进行编程的调试器的问题。 您是否尝试过 CCS 提示您尝试的"recover (恢复)"选项?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Caleb、

    非常感谢您的回答。 是的、我已经尝试过多次恢复。 它返回到版本模式、并在我再次尝试调试时弹出相同的错误。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Niloofar、

    您能否尝试前一帖子中详述的解决方案并告诉我结果:
    e2e.ti.com/.../425236

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    很抱歉耽误你的回答。
    上一帖子中的解决方案未解决我的问题! 现在、我正在使用其他 LaunchPad 和计算机来完成我的任务。

    感谢您的帮助。

    此致、
    Niloofar