This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5133:向密钥库添加 AES 密钥

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592629/cc430f5133-adding-aes-keys-to-keystore

器件型号:CC430F5133

对于我们正在开发的产品、我们考虑使用 CC430F5133。 对于我们的应用、其中的2个器件将通过加密的无线电信号进行配对。 但是、我们的要求之一是用户可能希望稍后在配对中添加第三个设备。 使用 AES 如何实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此帖子已移至 MSP 论坛、因为从软件角度来看、他们曾经支持此器件。