This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:hw_memmap.h 及其#define STATUS_FAIL 0似乎从 SimpleLink-MSP432-SDK 中的 driverlib 中丢失

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592698/simplelink-msp432-sdk-hw_memmap-h-and-its-define-status_fail-0-seem-to-be-missing-from-the-driverlib-in-the-simplelink-msp432-sdk

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK
主题中讨论的其他器件:MSPWARE

大家好、

文件 hw_memmap.h 似乎位于我的 MSPWare driverlib 副本中、但不在 SimpleLink SDK 中。  我需要 UART.h 中提到的 STATUS_FAIL 定义  我最终只对它进行了自己的定义。 这可能是需要解决的问题、也可能不需要解决、但我想我在这里提到它、因为它使我的速度有点慢。

此致、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、

    感谢您指出这一点。 让我研究一下这个问题、并与适当的人交谈、他们会有更多的背景来说明为什么/为什么不这样做、我会告诉您我发现了什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    这是 MSP432 DriverLib 的一个文档问题、应指出它返回"true"或"false"(中的定义) 。 不是 MSP430 DriverLib 中的旧 STATUS_FAIL #defines)。 我们可以在下一个版本中更新这些文档。

    Rob、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rob!
    这就是我想知道的! 我将更改为 true 和 false。
    再次感谢!
    Rob