This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5510:driverlib.h 文档

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592653/ccs-msp430f5510-driverlib-h-documentation

器件型号:MSP430F5510

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在设计一个使用 MSP430F5510的设计。 我同时使用外部32、768 KHz 晶振和24 MHz 晶振。 我正在尝试使用 driverlib.h 配置每个时钟 我阅读了《MSP430外设驱动程序库用户指南》的第45节。 它对该主题进行了很好的介绍、列出了所有 API 并提供了一些简短的示例。 但是、没有有关每个 API 的详细信息。 在第143页之后、只有一个空白页。 是否有任何有关如何使用 driverlib 中 UCS API 的其他文档? 例如,如何使用 UCS_getMCLK ()或任何其它 API?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 很抱歉出现问题。 我找到了《适用于 MSP430F5xx_6xx 器件的 MSP430 DriverLib 用户指南》。 这回答了我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    感谢您告知我们您已解决问题。
    我将关闭此帖子。

    NIMA Eskandari