This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP Launchpad 是否可用于对其他 MSP430目标进行编程?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5508, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592365/can-msp-exp430f5529lp-launchpad-be-used-to-program-other-msp430-targets

主题中讨论的其他器件:MSP430F5508MSP-EXP430F5529LPMSP-EXP430F5529

我正在使用 msp430f5508进行一个项目、并且一直在研究如何在 PCB 上对 IC 进行编程。 我能否使用对不同 MSP 目标进行编程的 LaunchPad 对此 MSP 器件进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    是的、MSP-EXP430F5529LP 可用于对其他 MSP430器件进行编程。 LaunchPad 的上半部分(虚线上方)是可用于对各种 MSP430进行编程的调试器。 为此、您只需从 LaunchPad 上断开相应的跳线、然后使用跳线连接到目标。 但是、您需要记住、目标侧需要安装一些电容器和电阻器、以便对其进行正确编程。 请参阅 《MSP430硬件工具用户指南》的图2-1或图2-3 、详细了解如何正确连接到目标器件以及需要哪些硬件、具体取决于您是使用 SBW 还是 JTAG 对器件进行编程。  

    您是否将使用4线 JTAG 或 Spy-Bi-Wire (SBW)通信对器件进行编程? 我可以根据这种情况、提供需要移除/连接哪些跳线以及需要安装哪些硬件的更多方向。

    此致、

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试复制我在某所大学课程中使用的编程方法。 在这种情况下、我使用 tm4c123gxl Launch Pad 对评估板上的相同目标器件进行编程。 我认为这是4线 JTAG 方法、因为我记得在 launchpad 的仿真部分与目标 PCB 之间焊接4个连接。 5如果您包含接地连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    抱歉。 您只能使用 MSP-EXP430F5529的当前设置通过 SBW 进行编程。 这可以通过移除标有"SBW RST"和"SBW TST"的跳线来实现。 这些分别是 SBWTDIO 和 SBWTCK 信号。 然后、您需要使用跳线将这些连接的调试器侧连接到目标。 请参阅 MSP430硬件工具用户指南的图2-1、其中显示了如何正确连接到您的目标。

    此外、不要忘记将 LaunchPad 的接地端连接到目标、并为目标提供与 LaunchPad 相同的 VCC 电平。 最后、确保目标侧 SBWTDIO 上有一个47k 上拉电阻器和一个2.2nF 电容。

    此致
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的所有帮助!