请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 工具/软件:TI-RTOS
海
我目前正在使用 MSP432 Launchpad。 我可以使用24MHz 晶体代替48Mhz 吗?
是否有任何指南可用于确定 UART 的波特率?
此致、
Tom Victor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
海
我目前正在使用 MSP432 Launchpad。 我可以使用24MHz 晶体代替48Mhz 吗?
是否有任何指南可用于确定 UART 的波特率?
此致、
Tom Victor
[引用 user="tom victor">]我目前正在使用 MSP432 Launchpad。 能否使用24MHz 晶体代替48Mhz?[/QUERP]
是的。 如果48MHz 正常工作、为什么要更改晶体?
[引用 user="tom victor"]是否有任何指南可用于确定 UART 的波特率?
当然。 UART 的波特率发生器非常灵活。 您应阅读《msp432用户指南》(slau356)、"22.3.10设置波特率"一章 和"表22-5。 典型晶振和波特率的建议设置"