This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:闪存自重新编程代码在工作5年后突然失败

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592487/msp430f5419a-flash-self-reprogram-code-suddenly-fails-after-working-for-5-years

器件型号:MSP430F5419A

我们是 MSP430器件的大客户、 每年使用~1000s。
我们有一些自编程代码、自2012年以来一直在使用。  
但最近代码发生了故障-我们可以擦除闪存、但写入失败。
遗憾的是、失败意味着我们将单元砖型-直到有人可以将新代码 JTAG 写入器件!
因此,奇怪的是,我们使这个重新编程代码运行了这么长时间,然后它开始失败... 我是否应该意识到任何 MSP430问题可能会影响这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应 首先检查 SLAA392、并考虑哪些问题适用。 如果仍有疑问 、欢迎您在此进一步讨论。