This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F417:MSP430F5529 LaunchPad

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F417, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592525/msp430f417-msp430f5529-launchpad

器件型号:MSP430F417
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP

大家好
首先、很抱歉将此问题放在 MSP430F417器件型号下、但我找不到所需的器件
我对 MSP-EXP430F5529LP Launchpad 上的 lite eZ-FET 仿真器有疑问。
根据数据表、可以在其他微控制器上上传代码、而不仅仅是 MSP340F5529、
它几乎说明了所有 MSP430。 是否有一个列表可以找到可以上传的所有 MSP430?
提前感谢您
Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用所有具有 Spy-Bi-Wire 并以3.3V 电压运行的 MSP430

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、克莱明
    感谢您的回答
    此致