This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BATPAKMKII:在连接到 USB 5V 时、LED 指示灯不是"开"充电

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BATPAKMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592283/boostxl-batpakmkii-charging-led-indicator-not-on-while-connected-to-usb-5v

器件型号:BOOSTXL-BATPAKMKII

您好!

  我已经使用 BOOSTXL-BATPAKMKII 很多个月了。 它仍然能够为我的 TI Launchpad 供电。 但是、当我独立充电时、充电 LED 会短暂亮起、然后熄灭。 这是否正常、或者我 的 BOOSTXL-BATPAKMKII 是否存在不正确的情况?

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Markel:

    当器件正在充电时、充电活动 LED 并不总是亮起。 仅当流入电池的电流高于特定阈值时、LED 才会亮起。 例如、我们假设阈值为20mA。 当电池充电电流小于20mA 时,LED 将为 OFF,当电流大于20mA 时,LED 将亮起。 有关此行为的更好说明、请参阅 BQ2452450数据表。

    您提到电池已经坐了几个月。 在此期间、电池正在缓慢放电、很可能会使其低于"0%"阈值。 发生这种情况时、充电器会向电池施加极低的"涓流"电流、直到它超过该阈值、然后施加更大的电流。 这样做是为了保护电池。 在此涓流电流充电期间、LED 将不会亮起。

    您应该能够让器件保持插入状态并在夜间充电、它将恢复正常运行。 尝试一下、如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。