请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP-FET、 MSP430FR2633我将 MSP430FR2633IRHB 微控制器用于一个项目。 我想知道我是否可以使用任何 MSP-FET,或者是否必须使用特定的 MSP-FET 才能对其进行闪存编程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将 MSP430FR2633IRHB 微控制器用于一个项目。 我想知道我是否可以使用任何 MSP-FET,或者是否必须使用特定的 MSP-FET 才能对其进行闪存编程?
您好、Maricela、
MSP-FET 可用于对 MSP430FR2633进行编程。 有关可对哪些 MSP430器件进行编程的调试器的更详细列表、请参阅 《MSP 调试器用户指南》的表1
此致、
Caleb Overbay