This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:CapTIvate 开发套件-仅使用32个引脚而不是16个 CAP 引脚

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592277/msp430fr2633-captivate-development-kit---use-32-pins-instead-of-16-cap-pins-only

器件型号:MSP430FR2633

大家好、  

我构建了一个带有8x8行和列的触摸板、用于互电容测量。

我想知道是否可以使用相同的开发套件、但具有32个引脚(第一行和第二行引脚、请参阅图像)。 最好构建16x16电容电网。

此致、

吉尔贝托·卢雷罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gilberto:

    MSP430FR2633具有16个 CapTIvate IO、因此您最多可以实现8x8互电容设置(64个按钮)。 要实现16x16阵列、您需要32个 CapTIvate IO、而 TI 目前不提供任何此类大型器件。

    此致、
    Caleb Overbay