This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2533:低功耗替代产品

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2310, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1178568/msp430g2533-low-power-replacement

器件型号:MSP430G2533
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2310MSP430G2553

尊敬的 TI:

我们在传感器中使用 MSP430G2533-IPW20、但我们需要更低的功耗。

我们使用1个 UART 和5个中断。

您能否向我推荐我们可以使用的器件?

我将重点介绍另一个项目的 MSP430FR2310、这个项目可能已经有用、还是有其他替代方案?

此致、

Remko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remko、

    MSP430FRxxxx 器件的功耗通常较低。 如果您仅使用 UART 和5个 GPIO、 请考虑 MSP430FR2000 或同一系列中的其他器件。 根据您的应用、有一些不同的存储器选项、如果您想要相同的封装、 那么 MSP430FR2310 也是一个不错的选择。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    感谢你的答复。

    很棒! 这正是我想到的那种、我的办公桌上已经有 launchpad 和其中的一部分。

    仅... 它具有相同的封装、但它看起来不兼容引脚、还是有误?

    此致.Remko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的是、MSP430G2553和 MSP430FR2310不是引脚对引脚兼容的。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您实际上无法提供足够的信息。 您的电源要求是什么? 为什么 G2553不满足这一要求? 您是否使用低功耗模式以获得最大优势?

    典型的 MSP430应用大部分时间都将处于功耗低于1mW 的低功耗模式。 有时要少得多。

    如果有问题的是工作模式电流、这在很大程度上取决于 MCLK、因此在满足其他要求的同时尽可能保持低电平将降低功率需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的回复。

    功耗确实很低、但我们实现了一些应用所需的强大滤波功能。 电池寿命过去是两年、但随着这种算法、电池寿命又恢复到了1年。 我们需要8MHz 才能在它处于睡眠状态时进行此计算。 在睡眠中、几乎不消耗任何东西。 通过比较每 MHz 的电流使用情况、新的 FR 版本要低得多、因此我希望功率再次下降。

    GR.Remko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 说得对、如果您想要针对理论功耗加班的因素进行真正的功耗计算、则需要应用的更多细节(具体因素、例如在特定模式下花费的时间比率、CPU 速度、激活的外设等)。 但一般而言、只是比较您拥有的最高和最低功耗模式。

    MSP430G2x53:

    工作模式:1MHz 时为230uA

    待机模式:500nA

    关闭模式(RAM 保持):100nA

    MSP430FR231x:

    工作模式:126uA/MHz

    待机模式:710nA (具有 RTC)

    关断模式(LPM4.5):32nA

    因此、它确实取决于您的应用、如果您在待机模式下待机时间过长、MSP430G2x53实际上会更好。 但是、如果您处于工作模式或关断状态、MSP430FR231x 将会更好。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    非常感谢您的解释。

    基于此信息、我认为 FR 版本可能会在低功耗方面为我们提供一些改进。

    GR.Remko