This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:如何降级固件、以强制 IAR 安装正确的固件。

Guru**** 2766595 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623989/msp-fet-how-to-downgrade-the-fw-to-force-iar-to-install-the-correct-one

器件型号:MSP-FET

您好!

我最近安装了 Elprotronics 的 IAR 和 MSPFlashProgrammer。 将 MSP-FET 连接到我的计算机后、我首先启动了 Elprotronics SW、它询问我是否要升级 FET FW 以匹配、然后我选择了"是"、这是我的错误:(.

现在、IAR 软件不能与 FET 的 FW 配合使用、但也不会触发升级 FW。 我收到"CAN not set device voltage (无法设置器件电压)"/"Failed to set VCC voltage (无法设置 VCC 电压)"错误。

请告诉我、我如何降级 FW 以强制升级 FW、或者如何升级 FET 上的 FW 以与 IAR 配合使用?

谢谢、

ARA

其他信息:

IAR 版本:7.3.4

Elprotronic 闪存编程器版本:3.4

我认为我需要我的 FET FW 版本为1.00.00.000