This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:初始化仿真器时出错:无法找到 MSP430_RegisterMessageCallback 的入口点

Guru**** 2591700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/628625/msp430fr4133-error-initializing-emulator-unable-to-locate-entry-point-for-msp430_registermessagecallback

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

大家好、

   我正在使用 MSP430FR4133控制器并使用 CCS V7版本。我正在使用 MSP-FET 器件。当我调试代码时、收到"Error initializing emulator:Unable to locate entry point for MSP430_RegisterMessageCallback"错误。

FET 器件在系统中正确安装、并在器件管理器中枚举应用 UART 和调试接口 COM 端口。

我电路板上的 JTAG 连接是:-

1-TDO、2-NC、3-TDI、4-3.3V 电源、5-TMS、 6-NC、7-TCK、8-TEST、9-GND、10-NC、 11-RST、12nC、13nC、14nC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为此问题与此主题中的问题有关: e2e.ti.com/.../468241

    如该主题中所述、我建议您尝试从 Wiki 页面 processors.wiki.ti.com/.../MSP_Debug_Stack 下载并安装新的 DLL。 您还可以检查 CCS 是否有更新。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是否解决了您的问题?

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还没有。根据您的建议、我正在下载和安装新的 DLL 并更新 CCSV7。根据上述说明、连接正确还是错误?? 目标板在外部上电、因此目标板的 Vcc 连接到引脚4。我是否应该在 CCS 上配置任何内容以便能够识别我的器件??应该如何配置 CCSV7??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除 VCC 外、所有连接看起来都正常。 如果您从外部为目标板供电、则无需使用引脚4为 MSP-FET 供电(它通过 USB 供电)。 您还可以尝试使用引脚2通过 MSP-FET 为目标板供电、而不是使用外部电源。

    对于 CCS、请确保在创建项目时为系列选择"MSP430"、为变体选择"MSP430FR4133"。 这将正确设置您的配置。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathans、您好!

    根据您的建议、我断开引脚4的电源(引脚4保持断开)并调试代码、但仍然会出现错误。我还尝试使用引脚2使用 MSP-FET 为目标板供电、但错误相同。
    在数据表中、如果使用外部电源、 然后在引脚4上进行连接、您会说 MSP-FET 通过 USB 供电(无需使用引脚4为 FET 供电、意味着引脚4保持开路)。请告诉我 MSP-FET 接口与控制器的确切连接?
    仿真器板上的模式 LED 有什么重要意义?

     我要附上 JTAG 和 MSP430之间连接图的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sayali、

    请您澄清一下您使用的目标板是什么? 我不确定"MODE LED"是什么意思。

    由于通过 USB 和通过引脚4为 MSP-FET 供电都会导致错误、我怀疑这是由其他原因引起的(所有其他 JTAG 连接看起来都正常)。 您是否尝试过我的原始建议(安装新 DLL)?

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否已解决?

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我正在关闭此主题。 如有必要,请随时答复。

    此致、
    Nathan