This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432 Launchpad 变得非常热(uC 和调试器)

Guru**** 2589330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/626782/msp432-launchpad-getting-extremely-hot-uc-and-debugger

Thread 中讨论的其他器件:MSP432P401RSorry用于重铺旧线程、但我的 MSP432P401R Launchpad 存在相同的问题。 直到最近我将 XDS110固件更新为2.3.0.9时、一切都正常。 即使对于最简单的应用(LED 闪烁)、MCU 也变得非常热。 在调试器和 MCU 之间的3V3引脚上测量的电流消耗为~280mA。 作为一项附加功能、CCS 有时无法识别该电路板。
我在这里阅读了一些建议、并最终降级到固件版本2.2.4.1。 降级后、热量消失(在调试器和 MCU 之间的3V3引脚上测量的电流消耗现在为~120mA)。 但现在、当我要加载代码(调试)时、Code Composer Studio (版本:6.2.0.00050)要求我升级固件(ha ha)。
您能否告知我、为了继续使用我的 MSP432和相同的工具链(CCS)、我可以采取什么方法、而不会出现这些问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jon、
    120mA 仍然看起来很像。 您能否下载一个低功耗示例并验证电流消耗?

    dev.ti.com/.../

    我在引脚上的 EOS 出现问题、导致 IO 锁存并拉取90+mA。 我将采用与上述示例类似的示例、并确认所有 IO 均为输出低电平、然后重新测试是否将极性更改为输出高电平。 在我的特定实例中、2个引脚处于某个中间电压、表示 IO 已损坏。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您能否提供您正在使用的 LaunchPad/Silicon 版本。

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    感谢您的回复。

    我有 MSP432P401R LaunchPad Rev 2.0板。

    在 MCU 芯片上、它被写入"REV C"。

    我将尝试您之前建议的方法、并返回结果。

    再次感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Chris!
    我是按照您的建议使用相同的示例项目(lpm3)执行的。 在高电平状态下、I 在引脚上测得的电压约为3.10V - 3.15V、在低电平状态下、测得的电压介于8mV 和24mV 之间(GND 和 A 引脚之间)。 范围如此之宽、因为我的测量设备是短的。 质量差。 我没有注意到引脚电压之间的任何显著差异。
    我还测量了3V3引脚上的电流、在两个 XDS110固件版本中、电流保持不变- 240mA (当所有 pis 都为高电平时)和130mA (所有引脚均为低电平)。 (实际上、在较低版本时、我获得210mA、而在最新版本时、则获得240mA)。
    我使用较低级别的万用表测量这些值、而不是预处理、因此会出现一些不精确的情况。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

      感谢您解决问题或运行这些测试。  我很抱歉,他们没有更有帮助或更有洞察力。  对于 LPM3代码、您应该测量的是大约1uA 的值、而不是200+mA 的值。  

     我将与我的一些同事交谈、以获取有关可能发生的情况的一些不同想法。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    、我在许多电路板上看到了与我的学生所处理的问题完全相同的问题。 这种情况发生在旧的 MSP432 Launch Board (Blackboard)和新的 Launchpad (reddboard)上。 我的学生的板在达到此状态后基本变得不可用。 XDS 仍然可以与它们通信、但 ADC 功能似乎受到了影响。 它在某种程度上与 ADC 相关、因为它仅在我的学生开始进行 ADC 实验时才开始发生。 任何更新都很棒 我可以提供一些当前处于该状态的板、以便您可以根据需要进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    这听起来像是 EOS 的情况、但您能帮我确认吗?  在实验过程中的任何时候、ADC 输入都不应承受超出绝对最大额定值的电压。  请勿在器件未通电时应用 ADC 源。

    (1)加载一个简单的低功耗项目、并使用能量跟踪或简单的万用表来检查电流消耗。

    A.

    B.

    (2)我假设您会发现所测量的电流超出能量跟踪的范围、并且您将收到误差。  现在确定哪个 IO 损坏。

    a:在将 GPIO 设置为 ADC 外设之前、将 GPIO 设置为输出模式

    b.设置为高电平并验证 Vcc、设置为低电平并验证 GND。  我相信您会发现一个或多个 IO 未达到正确的电压、并且 IO 结构因过压而损坏。  如果需要、我可以向您发送一些代码来执行此操作、也可以通过 IDE 控制相应的端口寄存器来执行此操作。

    此致、

    Chris