主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
我设法使我的 msp432芯片实现了砖型设计。
我知道如何使用 CCS 7.3和 XDS110独立 POD 执行出厂复位。 将其轻度放置的过程是卷积的。
基本上、用户使用 CCS 图形用户界面来激活目标配置、然后用户可以打开并导出更多 AP 条目。 然后选择 CS-DAP、然后执行脚本、该脚本会通过 JTAG 适当地摆动内容、从而导致包括整体擦除在内的出厂复位。
这将使器件实现砖型设计。 很好。 但执行此过程非常痛苦、并且需要大量的人工操作。
您能否请提供一个工具从命令行执行此操作。
MSP432P4XX 安全和更新工具不会填写账单。 除非我有误解。 看起来它会构建一个配置文件、该文件会被馈送到 BSL 脚本编写器、该脚本编写器会与正在运行的 BSL 实现进行通信。 当然、哪一项假设您可以与 BSL 通信。
我们有 JTAG/SWD 端口、我们希望能够使用该端口解砖。 这就是脚本 Factory Reset 在 CCS 中的作用。 如果 CCS 能够做到这一点、那么工具也应该能够做到这一点。 可能在 dbgjtag 中。