器件型号:TIDM-1004
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
提前为基本问题道歉。购买了具有蓝牙低耗能和电容式触控开发套件的访问控制面板后、我找不到用于评估设计的项目文件。
是否有人可以指导我了解 项目的实际位置"Ble-lock_dev_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs"、此外、所有 SDK 都是最新的。
非常感谢
Narendra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TIDM-1004
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
提前为基本问题道歉。购买了具有蓝牙低耗能和电容式触控开发套件的访问控制面板后、我找不到用于评估设计的项目文件。
是否有人可以指导我了解 项目的实际位置"Ble-lock_dev_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs"、此外、所有 SDK 都是最新的。
非常感谢
Narendra
您好、Narendra、
您可以在此处找到项目 TIDM-432CAPELOCK 软件:
导入"blelock_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs"项目后、也会导入另一个项目"tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_tidm1004_ccs"。
我刚刚使用最新的 SDK v1.50版本和 CCS v7.2对其进行了测试、它适用于我。 下图具有 tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_tidm1004_ccs 项目的属性。
希望这对您有所帮助。
David
尊敬的 David:
非常感谢您的回应、我昨天发布了这篇文章、但不能给您带来如此多的支持。
遗憾的是、在将项目"blelock_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs"导入到 Code Composer Studio 中时、我仍然遇到同样的问题。 我在 Ubuntu 14.04lts 和 Windows 7上都尝试过64位计算机。 错误消息如下所示。
错误:产品'com.ti. 目前尚未安装 SIMPLELINK_MSP432_SDK_Bluetooth_PLUGIN 的 v0.0、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
我已从 您的站点下载了“CCS_setup_7.2.0.00013”、“simplelink_msp432p4_SDK_1_50_00_12”和“simplelink_msp432_SDK_bluetooth_plugin_1_20_00_42”,并将其安装到 Windows 计算机上的“c:\ti”和 Linux 框中的类似等效项。 zip 文件("tidcd85")中的项目文件已解压到项目文件夹中。
使用"Import CCS Projects... "Projects"选项卡下的"Projects"选项、我选择了上面的项目并尝试加载。 我是否缺少任何其他安装?
将收到任何帮助。
此致
Narendra