This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:需要确认 VCC 上的异常电源是否会影响器件

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/628980/msp430fr6972-need-to-confirm-whether-abnormal-power-on-vcc-will-affect-device

器件型号:MSP430FR6972

大家好、MSP430冠军

我的客户在其产品中使用了 FR6972、他们测试了 MCU 电源有问题、需要确认这是否正常。

请检查以下波形:

0~1.9V:130uS

1.9V:1ms。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    与此特定电压下的电压斜坡延迟和小压降有关、因为它接近 SVSH 断电/升压电平、有关更多信息、请参阅数据表的表5-2。 查看用户指南的第2.2.2和2.2.3节、我担心 BOR 可能会在某些器件上意外切换、并且即使在电源达到可接受的 VCC 后仍保持复位状态。 客户应更改其硬件、以消除此电压斜坡延迟。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    除了 Ryan 刚才提到的内容、我还想强调一下 BOR 说明中的注释。 切勿出现过快的加电和断电情况、这一点很重要。 也是在恒定3.0V 电平上、以确保不会意外执行 BOR。




    除此之外、器件上运行的软件必须确保执行可能违反规范的通知。 例如,较低电压下的较高端口负载....


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。