This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:MSP-EXP430F5529LP

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, MSPDS, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/628919/msp-exp430f5529lp-msp-exp430f5529lp

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件: MSPDSMSP-FET

您好!

我们随Mouser 一起购买了 MSP-EXP430F5529LP 2个、但有 1个实验板、 连接到 USB 的 LED 不会亮起。

此外、在器件管理员中、找不到 MSP 应用 UART1和 MSP 调试接口这两个相关端口。 另一个1件 是正常的。

Mouser 让我们  直接与您联系、看看您是否可以 提供 TT 编号以请求退货。  请核对并回复。 谢谢。

2张照片如下所示供您参考。

此致、

林贝思(文:206)
Firstic Electronics Co.、Ltd.
13F-6, No. 191, Sec.2 Chung-Yang Road,
台湾新北市杜成区23669号
电话:886-2-2273-0060传真:886-2-2264-0207  


 

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bethy、

    您的计算机是否识别已连接任何 USB 设备? 如果安装低级 USB 驱动程序时遇到问题、则可能需要从 MSPDS 页面手动下载并安装这些驱动程序。 MSP-EXP430F5529LP 是否未损坏/未打开并采用 ESD 保护封装? 它标记为哪个电路板版本、并且您是否在包装盒中有任何订单号?  如果您有 MSP-FET 和必要的连接器、则可以从以下维基页面的软件下载 中尝试重新编程 eZ-FET Lite:processors.wiki.ti.com/.../EZ-FET_lite

    如果此设备确实有缺陷、我将单独与您联系、以进行更换。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    MSP-EXP430F5529LP 未损坏/未打开、采用 ESD 保护封装。 我们购买了2件、1件可以工作、但另1件不能工作。

    它标记为哪个电路板版本、并且您是否在包装盒中有任何订单号?
    =>您是指包装盒上的转速吗? 我在上面看到了"V"。
    =>我无法从框中看到订单号。
    =>我正在尝试为您提供方框标签、但它在这里似乎无法正常工作。

    我们希望退回1个、我们不需要更换。 Mouser 的销售订单号:240178323。 请查看您是否可以提供机票编号、我们可以请求 Mouser 退还1张机票。 请告诉我。 谢谢。

    此致、

    林贝思(文:206)
    Firstic Electronics Co.、Ltd.
    13F-6, No. 191, Sec.2 Chung-Yang Road,
    台湾新北市杜成区23669号
    电话:886-2-2273-0060传真:886-2-2264-0207
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bethy、

    我能做的最好的事情就是用您的批准和确认来更换设备。 如果您希望退货、则需要与销售人员交谈。 Mouser 应能够接受不带 TI TT 编号的退货商品。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    谢谢、我们将与 Mouser 交谈。

    Bethy