This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP-GANG 固件(MSP-GANG_1_02_08_00)错误。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/625475/msp-gang-msp-gang-firmware-msp-gang_1_02_08_00-bug

器件型号:MSP-GANG

尊敬的 TI 员工:

MSP-GANG 的最新 FW (MSP-GANG_1_02_08_00)存在严重错误。  在独立模式下(不连接到 PC)、它将始终认为需要对1号端口进行编程。

实际上、我将 port2配置为我要下载代码的端口@交互模式。 我尝试 port2-port8,它具有相同的问题。  需要尽快修复此错误。 原因

问题,它会延迟许多库斯的制造。  

顺便说一下,这个问题很容易重现…

此致、

Seafesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SeaFesse、

    当您将 GUI 更改为使用目标#2时、 您还必须单击 GUI 顶部的"Save to Image"按钮 、并将新映像保存在程序员的内部存储器中-否则、当您使用独立模式时、它仍将使用从以前存储在那里的任何旧映像、 它可能仍指向使用目标#1。 这是我唯一可以重现问题的方法、就是忘记使用"保存到图像"。 用于独立模式的映像不会仅通过使用交互模式自动更新-您需要在交互模式下单击 Save to Image (保存到映像)、才能更新独立模式的内部映像存储器。

    如果您执行此操作、您是否仍然看到问题?

    此致、
    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katie、
    感谢您的快速响应。 如果我按您所说的方式进行测试、这是可以的。 但我完全确信“保存到映像”只是保存“用户代码”,GUI 上的配置将被存储,而无需单击“保存到映像”agagin,当您单击“执行”时,它将自动保存“GUI 配置”。 我们不知道这一新要求,这就是为什么我的咳嗽,我认为这是一个“虫子”。 请保持、我们都习惯了"老"的方式、而且更方便用户使用。

    我不知道从哪个版本的 GUI 更改了它在脱机模式下的设置,您可以尝试 MSP-GANG 01.00.05.00。
    无论如何,您的帖子都很喜欢我的问题,谢谢 agagagin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SeaFesse、

    我很高兴您能解决您的问题。 我将采取后续行动、了解此设置在您提到的旧 MSP-GANG 版本中是如何使用的、因此我们可以确保在后续流程的文档中清楚说明。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SeaFesse、

    我刚刚测试了 MSP-GANG 版本1.0.5.0。 但是、它的运行方式与最新版本相同、因为仅通过交互模式进行编程并不会实际更改存储在 MSP-GANG 映像存储器中的映像。 仅当在交互模式下使用了"保存到图像"按钮时、图像才会更新。 因此、我可以在版本1.0.5.0和1.2.8.0之间发现此行为没有变化。 我的测试方法与测试1.2.8.0相同-使用"保存到图像"按钮加载图像、更改已启用的目标、然后使用交互模式进行编程。 当您切换到"从映像"或"独立"模式时、编程将失败、因为它仍在使用您使用"保存到映像"按钮保存到 MSP-GANG 的映像存储器中的唯一映像。 这与用户指南 www.ti.com/lit/pdf/slau358第2.1.7节"创建和使用映像"和第2.1.4节"独立模式下的编程"中的说明相同。 只需确保在使用独立模式之前已执行保存到图像、所有操作都应该正常!

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、

    我粘贴测试过程的详细信息(Version01.00.05.00)

    1) 1)选择 MSP

    2)加载用户代码的目录

    3) 3)选择目标信道、例如目标2

    4) 4)选择 JTAG  

    5) 5)点击"保存到图像"(不要点击 GUI 上的"转到"按钮)

    正如您所说,Gang 将记住#Target2。  

    6)切换到"独立"  

    7) 7)在 MSP-GANG 上按"GO"

    结果失败。  

    但是,如果此步骤在 版本01.02.08.00上运行, 就会成功!

    区别在于 ,01.02.08.00上的“保存到映像”不仅保存用户代码,而且还保存 GUI 上的配置。

    HOWER,在 FW 01.00.05.00上,仅...只需单击 GUI 上的“Go”按钮,就可以存储配置。

    实际上,在固件01.02.08.00上,如果用户的代码较大,并且您对 GUI 有任何更改,则需要单击“保存到映像”,这将花费大量时间。

    但在 FW 01.00.05.00上,由于 GUI 上的配置仅由“Go”按钮(GUI)触发,因此不需要重新保存用户代码。 它花费的时间要少得多。

    在这里,我粘贴 FW01.00.05.00。 e2e.ti.com/.../2063.MSP_2D00_GANG01_2D00_00_2D00_05_2D00_00.rar  不要在 同一台 PC 上安装01.00.05.00和01.02.08.00,并尝试 agagin:)。

    此致、

    Seafesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SeaFesse、

    感谢您详细列出您的步骤-我这次没有点击"Go on GUI"尝试过、但 从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 下载的1.0.5.0仍然无法重现您的问题 (请注意、我在安装旧版本之前完全卸载了 MSP-GANG 软件)。 另请参见此 MSP-GANG 版本的报告:

    这些数字中是否有任何与您拥有的数字不匹配-可能是硬件版本还是其他内容? 我正在尝试了解我们是如何看到不同的行为的。

    每当我更改选定目标、然后单击"保存到图像"时、除了用户代码图像外、似乎还会保存目标选择(这是预期的行为-它应该同时保存用户代码和所有配置详细信息) -切换到独立模式(无需在 GUI 中单击"Go")我看到所选目标遵循我单击"Save to image"时设置的任何内容。

    我将联系我们的 MSP-GANG 设计人员、看看他们是否有任何想法-请告诉我、您是否在我们的两个版本中看到基于我上面显示的版本信息屏幕截图的任何不同之处、 否则、这可能会让我们了解我们为什么会看到不同的行为。

    您提到过希望能够快速更改操作员的配置而无需重新保存用户代码-我的问题是、如果您需要快速更改配置、是否有理由不使用交互模式? 即使这不是一个选项并且您需要独立模式、如果您需要一些可预测的不同配置(例如、1个选择目标2、1个选择目标1)、您也可以在 MSP-GANG 存储器中保存两个单独的映像、 永远不需要返回 PC -只需使用 MSP-GANG 上的箭头按钮在 LCD 上导航至正确的图像(给出图像名称、以清楚保存图像时每个图像是什么)。 这是否适合您的特定生产流程? 我不确定在不更改用户代码或设置的情况下、您需要动态重新配置哪些内容、但希望您可以选择此选项。

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、

    重现我描述的问题仍然非常容易。 可能是硬件版本导致了差异。 在这里、我粘贴屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SeaFesse、

    如果您在版本矩阵部分查看版本1.2.8.0中的版本说明、您将看到 MSP-GANG HW v1.04仅与版本1.2.1.0及更高版本兼容。 因此、不应使用此组合-请将最新软件与新硬件1.04结合使用。 您看到的任何奇怪行为都可能是由于这种不兼容性造成的。

    e2e.ti.com/.../2134.Release_2D00_Notes_2D00_MSP_2D00_GANG.htm

    此外、我还从我们的 MSP-GANG 设计人员那里得到确认、在旧软件和新软件中、映像保存结构是相同的-配置文件和代码文件始终保存。 写入 MSP-GANG 存储器的时间与执行任何不同操作的软件无关、而是由于 MSP-GANG 中使用的串行闪存类型要求使用旧硬件以较慢的速度运行。 请仅将发行说明中的兼容软件版本用于1.04硬件。

    此致、
    Katie