This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-1004:MSP432 SDK 和 MSP432 SDK 蓝牙插件

Guru**** 2532440 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/628991/ccs-tidm-1004-msp432-sdk-and-msp432-sdk-bluetooth-plugin

器件型号:TIDM-1004

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

      在我请求帮助加载演示项目"blelock_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs"之后、我发现通过下拉至 SimpleLink MSP432 SDK 蓝牙插件的版本1.10.0.42、我能够加载该项目、 但是,无论 MSP432 SDK 或 MSP432 Blue tooth 插件的版本如何,我都会遇到构建错误。 目前已尝试使用 MSP432SDK (V1.4和 V1.5)和 MSP432蓝牙插件(V1.00.00.80、V1.10.00.42和 V1.20.00.42)的组合。 错误信息如下所示:

>>编译失败
gmake[1]:离开目录`/home/dev/ti/ccs_workspace_v7.2/tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_tidm1004_ccs/src/sysbios
库构建失败。
subdir_rules.mk:10:目标'Build-903957791-InProc '的配方失败
"/home/dev/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_50_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Swi.c、第483行:错误:标识符"Error_ignore"未定义
在编译"/home/dev/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_50_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Swi.c 时检测到1错误。
gmake.1]:***[BIOS.obj]错误1.
gmake:***[/home/dev/ti/ccs_workspace_v7.2/tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_tidm1004_ccs/src/sysbios/sysbios.aem4f 错误2.
错误:xdc.cfg.SourceDir:“/home/dev/ti/xdctools_3_32_02_25_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs”,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态= 2:

JS:"/home/dev/ti/xdctools_3_32_02_25_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第160行:错误:配置失败!
gmake:***[package/cfg/release_pem4f.xdl]错误1
gmake:***删除文件`package/cfg/release_pem4f.xdl'
gmake:***[package/cfg/release_pem4f.xdl]删除文件`package/cfg/release_pem4f.h'
gmake:***[package/cfg/release_pem4f.xdl]删除文件`package/cfg/release_pem4f.c'
JS:"/home/dev/ti/xdctools_3_32_02_25_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmak[2]:***[Build-903957791-InProC]错误1.
gmaking[1]:***[Build-903957791]错误2.
gmake[1]:目标'configPkg/linker.cmd'不会由于错误而重做。
gmake:***[全部]错误2.
subdir_rules.mk:7:目标'build-903957791"的配方失败
Makefile:125:目标'all'的配方失败

****构建完成****
发生构建文件生成错误..
无法构建工程。 引用的 RTSC 配置项目"tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_tidm1004_ccs"包含构建错误。
构建停止..

我真的可以得到一些帮助、我需要根据每次购买的情况查看演示套件。 请告知您发现的问题、我可以导入"blelock_captate_ccs"项目并成功构建、因为这不会引入 tirtos 项目。

此致

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

     您 的"tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_tidm1004_ccs"很可能指向错误的 XDC 工具版本。 请尝试以下操作:

    进入 "tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_tidm1004_ccs"属性、并确保选择版本3.50.2_20_core

    这应该会达到目的。 如果情况并非如此、请告知我们。

      此致、

        David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

                    已经尝试了建议的解决方案、但是我仍然遇到以下错误、在前面提到的所有蓝牙插件版本中、这些错误是一致的:

    正在开始构建库源...
    正在制作/home/dev/ti/ccs_workspace_v7.2/tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_tidm1004_ccs/src/sysbios/sysbios.aem4f ...
    gmake[1]:输入目录`/home/dev/ti/ccs_workspace_v7.2/tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_tidm1004_ccs/src/sysbios
    clem4f /home/dev/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_50_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c

    >>编译失败
    gmake[1]:离开目录`/home/dev/ti/ccs_workspace_v7.2/tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_tidm1004_ccs/src/sysbios
    库构建失败。
    subdir_rules.mk:10:目标'Build-903957791-InProc '的配方失败
    "/home/dev/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_50_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Swi.c、第483行:错误:标识符"Error_ignore"未定义
    在编译"/home/dev/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_50_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Swi.c 时检测到1错误。
    gmake.1]:***[BIOS.obj]错误1.
    gmake:***[/home/dev/ti/ccs_workspace_v7.2/tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_tidm1004_ccs/src/sysbios/sysbios.aem4f 错误2.
    错误:xdc.cfg.SourceDir:“/home/dev/ti/xdctools_3_32_02_25_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs”,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态= 2:

    JS:"/home/dev/ti/xdctools_3_32_02_25_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第160行:错误:配置失败!
    gmake:***[package/cfg/release_pem4f.xdl]错误1
    gmake:***删除文件`package/cfg/release_pem4f.xdl'
    gmake:***[package/cfg/release_pem4f.xdl]删除文件`package/cfg/release_pem4f.h'
    gmake:***[package/cfg/release_pem4f.xdl]删除文件`package/cfg/release_pem4f.c'
    JS:"/home/dev/ti/xdctools_3_32_02_25_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
    gmaking[1]:***[Build-903957791-InProC]错误1.
    gmake[1]:离开目录'/home/dev/ti/ccs_workspace_v7.2/tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_tidm1004_ccs/Debug
    构建文件:./release.cfg
    调用:XDCtools
    "/home/dev/ti/xdctools_3_32_02_25_core/xs "--xdcpath="/home/dev/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_50_00_12/source;/home/dev/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_50_00_12/kernel/tirtos/packages;/home/dev/ti/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.m4F -p ti.platforms.msp432:MSP432P401R -r release -c "/home/dev/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS "../release.cfg"
    正在从 package/cfg/release_pem4f.cfg 配置 release.xem4f ...
    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...

    此致

    Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

     出于某种原因、您似乎仍在使用旧版本的 xdctools。

    您能否 发布 tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_tidm1004_ccs"属性的屏幕截图?

     谢谢、

       David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

                 我已经重新检查了属性、出于某种原因、它一直恢复到较早版本的 XDCtools。 现在修改项目属性的继承部分后、编译成功。 非常感谢您在解决此问题时提供的建议和支持。

    此致

    Narendra