This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430I2041:MSP MCU 在负载开关条件下的错误行为

Guru**** 2770085 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/628564/ccs-msp430i2041-misbehavior-of-msp-mcu-with-load-switching-conditions

器件型号:MSP430I2041

工具/软件:Code Composer Studio

我们面临 MSP MCU 在负载开关条件下的错误行为。

应用:基于 MSP430i2041 MCU 的保护继电器。

继电器在标准测试条件和质量测试下工作正常。

当它们以实际开关负载连接时、MCU 似乎挂起。 由于设备中没有 LED/LCD 显示屏-也没有视觉状态指示。

它只是停止正常操作、不响应用户密钥。

应用程序启用了看门狗计时器、并已针对正确的软件循环恢复进行了测试。

怀疑内部时钟系统本身似乎停止了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在负载开关期间提供 VCC、RST 和 VCORE 线路的原理图和示波器屏幕截图?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0640.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    怀疑测试连接 Micro 控制器引脚编号16 -默认为低电平有效(内部)
    与程序终端 J5-引脚2共享
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在原理图中没有发现任何特别错误的东西、这会使我怀疑电源有问题。 为什么您怀疑测试引脚连接有问题? 您能否按照之前的要求提供任何示波器屏幕截图?

    此致、
    Ryan