This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2532:当这些自电容按钮已经触摸并且器件加电时、这些按钮将不起作用

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/625299/msp430fr2532-the-self-capacitive-buttons-will-not-work-when-those-have-been-touching-and-the-device-is-power-up

器件型号:MSP430FR2532

你(们)好。

 

触摸自电容按钮且器件通电时、这些按钮将不起作用。

您对此行为有什么想法吗?

如何避免此问题?

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuerbis、您好!

    您能不能提供更多有关您的设置的信息? 这是否包含 CapTIvate 设计套件+特定电路板? 这是开箱即用体验吗?

    还是这是定制板? 如果是定制的、那么那里是否有大型自电容传感器或接近传感器?

    您使用的是哪个版本的 CapTIvate 设计中心?

    对于 CapTIvate 的旧固件、我们已经看到了类似的情况。 它与传感器达到最大计数阈值有关。 过去、用户需要决定在发生这种情况时要做什么、因为 FW 基本上会关闭所有内容。 这可能导致终端用户认为按钮无法正常工作或"卡住"。 需要重新校准才能退出此状态。 从 CapTIvate 设计中心 v1.5开始、固件会检查此状态并自动重新校准传感器。 高级用户可以修改/关闭此功能、但现在默认启用。 也就是说、任何直接从开箱即用演示运行的器件都不具有最新的固件、因此仍可能出现此问题。 使用 CapTIvate 设计中心 v1.5重新编程可解决该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    上述帖子是否能帮助您解决问题? 如果没有响应、我将很快关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace、

     

    谢谢!

    您 的回复解决了该问题。

     

    谢谢、此致、

    Kuerbis