This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:需要信息-由于 AES/CRC 硬件引擎、运输限制

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/628713/msp432p401r-info-needed---shipping-restriction-because-of-aes-crc-hardware-engines

器件型号:MSP432P401R

你好

我的一位同事提到、对于采用板载加密引擎的微控制器、如 MSP432P401R、其向各国/地区的发货限制。 这就是为什么 NXP/Freescale 等其他供应商提供其微控制器的非 AES 版本的原因。

如果是这种情况、我在哪里可以找到受限国家/地区列表、此外、是否有计划让 MSP432系列具有非 AES 版本?

谢谢你

Meenal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRC 不是加密。 (如果您尝试将其用作安全散列,则可以将其拆分为三个部分。)

    关于 AES、请参阅 https://en.wikipedia.org/wiki/Export_of_cryptography_in_the_United_States#Current_status

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens、

    我想知道、如果我们使用 MSP432P401R、我们是否限制将产品运送到任何国家/地区、在考虑使用 MSP432P401R 进行运送之前、我们是否了解任何此类运送限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们总部位于英国、可能会获得在中国制造的产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何通用 CPU 都可以实现任何加密算法(即使它运行速度不是很快)。

    重要的是您的产品是否可以实际用于加密。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Clemens、

    如果我们使用加密、是否会影响运送包含 MSP432P401R 的产品。 使用加密功能是否限制我们将产品出口到某些国家/地区。