This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:如何将仿真器和 EnergyTrace 功能与 MSP432开发板配合使用?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/628559/ccs-msp432p401r-how-using-my-emulator-and-using-the-energytrace-function-with-msp432-development-board

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

我想问您一个有关使用 Energytrace 进行调试的问题。

我使用自 xds110器件连接到 MSP432开发板。 连接方法如下所示。

   

我拔出了开发板 J101 (5V 除外)、并考虑了所有跳线。然后使用 DuPont 线路将调试器连接到开发板。

调试器         电路板

TM ----------   > TMS

TCK ---------- >  TCK

TDO ---------- >  TDO

TDI -------- >  TDI

RST------ >  RST

3V3---- >  3V3

我没有使用开发板的 USB 接口从计算机获取电源。 我使用仿真器的3.3V 为开发板供电。

仿真器上电后、开发板正常运行。我 可以在 CCS 中找到我的 xds110仿真器。 验证以下信息。

我在 CCS 中启动了一个项目调试。 调试程序可下载到开发板并运行。

我可以正常使用各种调试函数、单步执行、断点、运行等。

但我无法使用 enegrytrace 功能。

在我的 CCS 调试接口中、EnergyTrace 按钮为灰色、表示无法使用。图片如下所示。

我想知道我应该像使用仿真器和使用 EnergyTrace 函数那样做什么。 我应该怎么做?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

     我无法识别您正在使用的 XDS110仿真器(从部分图片中)-您确定此仿真器支持 EnergyTrace 吗?

    无论答案如何、都不需要外部仿真器- MSP432 LaunchPad 内置了 XDS110和 EnergyTrace! 您只需使用微型 USB 连接器插入电路板即可(当然、还要替换您移除的 J101上的所有跳线)。

    如果您的外部仿真器 确实支持 EnergyTrace、那么您在 CCS 中的首选项可能不是指向外部 XDS110。 要进行检查、请在 CCS 中单击 Window->Preferences 以获取下面的弹出窗口、然后选择"Code Composer Studio"->"Advanced Tools"->"EnergyTrace Technology"并找到"Target Connection"部分。  

    对于外部 XDS110、Connection 选项应显示"XDS110"。
    对于板载 XDS110、Connection 选项应显示"USBx"(其中 x=1、2或3)。


    此致、

    Bob Landers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将仿真器连接到 PC 后,可以在设备管理器中将其识别为 xds110。

    在我的 CCS IDE 中、它也可以被识别为 xds110

    因此、在 Energytrace 设置中、我选择了 connection:XDS110

    我的 xds110仿真器固件或电路是否可能不支持 EnergyTrace?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我必须同意 Bob 的第一点、我无法从您提供的图片中识别您的仿真器。 您从何处购买仿真器? 您能联系我们吗?

    我的担心是、它看起来不像实际的 XDS110德州仪器仿真器、因此可能不支持 EnergyTrace。

    此外、正如 Bob 说过的、无论您的外部仿真器如何、所有 TI MSP432 LaunchPad 都附带一个板载 XDS110仿真器。 以下 SimpleLink Academy 实验是熟悉板载 XDS110和 EnergyTrace 的绝佳途径。  

    http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FSimpleLink%20MSP432P4%20SDK%2FSimpleLink%20Academy%2FOverview

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您和 Bob 的回复。
    我的仿真器基于 TI 参考电路。也许这是问题的原因。