This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:TA0.3 (1.4引脚)上的 PWM 频率过低

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/627656/msp430f5528-pwm-on-ta0-3-1-4-pin-frequency-too-low

器件型号:MSP430F5528

您好;

我需要你的帮助。 这是我第一次执行 PWM。 我找到了一些示例代码并设法获得脉冲信号。

在我的 EVM 中、XT2CLK 为24MHz。 buit I 似乎从1.4引脚获得的频率仅为366Hz。

我必须做一件非常简单的事情。 所以、请帮我... 完整代码如下所示;

#include

void main (void)

   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;

   //启用 XT2 XIN/XOUT 引脚
   P5SEL |= 0x0C;       //在 P5.3和 P5.2上选择 XT2IN、XT2OUT
   UCSCTL6 &=~XT2OFF;  //启用 XT2  
   UCSCTL6 |= XT2DRIVE_3;//最大输出

   UCSCTL3 |= SELREF_2;

   UCSCTL4 = SELA_REFOCLK + 0100_DCOCLKDIV + SELM_DCOCLKDIV; //0000 0010 0100
   UCSCTL0 = 0x0000;

   _bis_SR_register (SCG0);    //禁用 FLL 控制循环
   UCSCTL1 = DCORSEL_5;        //选择 DCO 范围16MHz 运行
   UCSCTL2 |= 498;             //将 DCO 乘法器设置为8MHz
   _BIC_SR_register (SCG0);    //启用 FLL 控制环路

   UCSCTL5 |= DIVA__1;
   UCSCTL4 = SELA_XT2CLK + SELESS_XT2CLK + SELM_XT2CLK;   // SMCLK=XT2、MCLK=XT2=24MHz

   //更改 UCSCTL4后,再次循环直到 XT1、XT2和 DCO 稳定(解决方法错误?)
   操作
   {
      UCSCTL7 &=~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);
                                       //清除 XT2、DCO 故障标志
      SFRIFG1 &=~OFIFG;                     //清除故障标志
   } while (SFRIFG1&OFIFG);                  //测试振荡器故障标志

   TA0CCR3 = 26000;   //占空比约为45%

   TA0CTL = tassel__SMCLK + ID_0 + MC_2;   // SMCLK、div 1、连续模式

   TA0CCTL3 = OUTMOD_7;//

   //Pin1.4、TA0.3
   P1OUT = 0;
   P1DIR = BIT4;
   P1SEL = BIT4;   //将引脚模式设置为 TA0.3定时器输出
}// main

这是示波器捕获。

请给我一些指导...

Sukhko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在连续模式下、周期为65536个时钟。 我的计算器显示24MHz/65536大约为366个周期/秒。

    我怀疑您需要向上计数模式(MC_1)、您可以在 CCR0中设置所需的周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 我用您的输入尝试了它、最终使它运行... 度过一个美好的周末!!!