This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:MSP430:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1, MSP430G2553, DRV8702-Q1EVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/629034/ccs-msp430g2553-msp430-error-initializing-emulator-no-usb-fet-was-found

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:DRV8702-Q1DRV8702-Q1EVMMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 CCS 方面没有经验、因此、如果您能以最简单的方式回答、我将不胜感激。

我有一个具有 MSP430G2553的 LaunchPad DRV8702-Q1 EVM。

我使用 CCS 7.2.0。 使用 Windows 10。

我使用微型 USB 电缆与 PC 通信。

我无法连接该器件、它显示"MSP430:初始化仿真器时出错:找不到 USB FET "。

我已经尝试:

-连接 PC 中的所有 USB 端口

-使用此 链接安装/更新驱动程序 

-启动 CCS、但禁用防病毒功能。

-在使用 Windows 8的另一台 PC 上尝试所有这些解决方案。

非常感谢您的关注、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simone、您好!

    USB 连接不足以对 MSP430G2553进行编程、您需要将 MSP430 FET 工具(MSP-FET、eZ-FET、eZ430等)连接到 DRV8702-Q1EVM 的 Spy-Bi-Wire (J3)连接器才能对器件进行编程。 请参见《MSP 调试器用户指南》(文献编号:SLAU647)。

    此致、
    Ryan