请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 主题中讨论的其他器件:DRV8702-Q1、 DRV8702-Q1EVM、 MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 CCS 方面没有经验、因此、如果您能以最简单的方式回答、我将不胜感激。
我有一个具有 MSP430G2553的 LaunchPad DRV8702-Q1 EVM。
我使用 CCS 7.2.0。 使用 Windows 10。
我使用微型 USB 电缆与 PC 通信。
我无法连接该器件、它显示"MSP430:初始化仿真器时出错:找不到 USB FET "。
我已经尝试:
-连接 PC 中的所有 USB 端口
-使用此 链接安装/更新驱动程序
-启动 CCS、但禁用防病毒功能。
-在使用 Windows 8的另一台 PC 上尝试所有这些解决方案。
非常感谢您的关注、致以诚挚的问候。