This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:Comport:Trouble Writing Memory Block at 0xc000 on Page 0 of Length 0x24ac:received gformed response packet (Expected bbf、received 0xA) comport:file Loader:verification failed:target failed to write 0xC000 comport:GEL:file:C:\us

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-DRV8711, MSP430G2553, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/628993/ccs-msp430g2553-comport-trouble-writing-memory-block-at-0xc000-on-page-0-of-length-0x24ac-received-malformed-response-packet-expected-0xbf-received-0xa-comport-file-loader-verification-failed-target-failed-to-write-0xc000-com

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件:BOOST-DRV8711ENERGIA

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 code composer studio 将 BOOST-DRV8711_FIRMWAREv1.1刷写到 MSP430g2553中。  当我尝试这样做时、我会得到以下错误:

Comport:写入长度为0x24ac 的第0页0xc000处的存储器块时遇到问题:接收到格式错误的响应数据包(预期为0xbf、接收为0xA)
Comport:文件加载器:验证失败:目标写入0xC000失败
Comport:GEL:文件:C:\Users\xxxxxx\workspace_v7_2\BOOST-DRV8711_FIRMWAREv1.1\Debug\BOOST-DRV8711_FIRMWAREv1.1.out:加载失败。

我可以使用 Energia 成功刷写、因此我不确定 Code Composer Studio 的问题是什么。

Thx

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我按照 BOOST-DRV8711用户指南中的说明操作、结果令人惊讶。 不知道为什么我的方式不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回复您的问题已得到解决。

    此致、
    Ryan