This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:MSP430Ware 下载链接已断开

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/628995/ccs-msp430ware-download-link-is-broken

主题中讨论的其他器件:CCStudioMSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试下载最近 的 MSP430Ware 3_80_01_01 、但链接断开。

不过、上的先前版本可用。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleh、

    我将通知软件团队、但请注意、MSP430Ware v3.8可在 CCStudio 中本地和云端使用。

    此致、
    Ryan