This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2532:CapTIvate 最大批量 i2c 速度

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/628982/msp430fr2532-captivate-max-bulk-i2c-speed

器件型号:MSP430FR2532

大家好、团队、

CapTIvate 包括 用于与主机通信的 i2c 接口(批量 i2c)、而 CDC (CapTIvate 设计中心) GUI 可以通过该接口读取触控结果。

从规格的角度来看、msp430FR 的 i2c 接口的最大速度为400kHz。

我是否知道与 主机处理器通信的 CapTIvate i2c 接口的最大速度?  

谢谢  

C.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、C.S、

    CapTIvate I2C 接口的最大频率同样为400kHz。

    此致、
    Ryan