This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401M:6800/8080接口

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/628884/msp432p401m-6800-8080-interface

器件型号:MSP432P401M

尊敬的先生/女士:

MSP432P401M 是否支持6800/8080接口?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP432支持使用单个指令进行端口范围的读取/写入、因此可以通过选择单个 GPIO 端口作为双向数据库来"位 bang "这种接口、然后分别为每个读取或写入事务配置输入或输出。 其他控制输出必须根据接口的要求按顺序写入、但由于这是在软件中完成的、因此时序可能会有一点松散(不是很快)。 但是、考虑到与 MSP432的48MHz CPU 时钟相比、这些接口通常非常慢、这不应该成为问题。

    此致、
    Bob Landers