This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:在 PCB 上使用 eZ-FET 调试器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/628657/ccs-msp430fr5994-using-the-ez-fet-debugger-with-a-pcb

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我们一直在使用 MSP-EXP430FR5994 Launchpad 开发系统、现在已迁移到定制 PCB。 为了调试 PCB、我们计划在 launchpad 上使用 eZ-FET。  

当将电路板连接到调试器时、电路板通电、然而当尝试调试软件时、CCS 无法识别电路板。 我们将使用采用64引脚 PM 封装的 MSP430FR5994。  

连接如下:

TEST/SBWTCK - TCK

RST/NMI/SBWTDIO - TDIO

P2.0 - TX

P2.1 - RX

(尽管我理解正确、JTAG 只需要 TCK 和 TDIO)

在这一过程中、是否还有一个额外的步骤缺失? 我们尝试调试的软件可与 Launchpad 配合使用、唯一的区别在于引脚分配和 SPI 端口选择。  

谢谢

Jaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaya、您好!

    SBW 编程/调试需要4个连接:VCC、GND、RST 和 TEST。 更多信息、请参见《硬件工具用户指南》(文献编号:SLAU278)的图2-3。 不需要 P2.0/2.1上的反向通道 UART TX/RX。 确保在您的电路板上安装了合适的 VCC 去耦电容器(10uF + 100nF)和 RST 无源组件(47kOhm 上拉电阻器和1nF 下拉电容器)。

    此致、
    Ryan