This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438:备注#1531-D:(ULP 5.2)检测到浮点运算

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/628516/ccs-msp430f5438-remark-1531-d-ulp-5-2-detected-floating-point-operation-s

器件型号:MSP430F5438

工具/软件:Code Composer Studio

我的应用需要浮点;如何关闭有关使用浮点的 ULP 错误消息?  我正在使用 CCS 版本:7.0.0.00042。

谢谢、

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于您的项目,您可以转到 Properties->Build->MSP430 Compiler->ULP Advisor。 取消选中#5.2将删除此错误消息。 您也可以在此处关闭其他 ULP 错误消息。

    此致、
    Nathan