你(们)好。
在使用 MSP430系列几年后、我偶然发现了以下问题:
在各种数据表中、它指出了以下内容:
16位 RISC 架构、扩展存储器、
高达20MHz 的系统时钟
之后是统一时钟系统( UCS ):
支持多达160段的统一时钟系统
–频率的 FLL 控制环路 •
稳定行动
–低功耗低频内部时钟
所需的源(VLO)编程电压
–低频修整内部基准 •
–32kHz 晶体(XT1)开关
–频率高达32MHz 的高频晶振
(XT2)•如需了解完整的模块说明、请参阅 TH
那么、我如何读取它呢?
我始终使用(用于另一个系列 F5529)
一个24MHz 振荡器、它在规格方面很好、但我可以更快一些吗?
那么、我需要给定最大系统时钟的最大 MCLK 吗?
但我可以为其他时钟使用更高的频率?? 比如 SMCLK?
另一点:我只是读了 DCO 的情况、它的系数高于10、当然、精度也会降低、
那么、你们中有多少人在 DCO 上以大约100 MHz 的频率运行他们的系统?
感谢您的见解、
SEB