This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F447:硬件设计错误

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: L293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/627209/msp430f447-hardware-design-error

器件型号:MSP430F447
主题中讨论的其他器件:L293

你(们)好  

我将驱动来自微控制器的 L293 IC。

在 JTAG 中进行编程时、我的意思是当我的电路板在闪烁代码的同时加电时、连接到电机驱动器的所有端口引脚都处于高电平、并使电机旋转、直到我复位。请告诉我如何停止该操作  

相关信息

SENTHIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、

    您可以在对 MCU 进行编程时断开 L293的电源、或添加在发生用户发起的事件之前不会启动电机的代码。 然而、一旦 MSP 被加电、它将按预期运行、直到 SBW/JTAG 接口保持 RST 线路以开始编程。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

     由于端口引脚已连接,因此无法控制使用软件,因此当相应的引脚处于活动状态时,电机将运行。

    我认为答案中的唯一选项是关闭电机电源。

    硬件侧控制的任何其他选项  

    相关信息

    SENTHIL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、

    编程期间、断开电机输出或使能线路的电源。 其它软件选项包括在启动时添加一个较长的延迟或者使用 MSP430来控制使能线路。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Ryan

    感谢您的回复  

    此致

    SENTHIL