请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6989 尝试在 MSP430FR6989中实现 BSL 功能。
[设置1]
使用 USB 桥接器 CP2102连接计算机 USB 端口、MCU TX/RX 引脚用于与 CP2102进行分叉。
此外、BSL 功能由软件触发、然后在接收特定命令时执行以下命令
_disable_interrupt ();
((void (*)() 0x1000)();
执行上述命令后、MCU 似乎会进入 BSL 功能。
[步骤2]
打开"BSL-Scripter.exe"、希望使用此应用程序将新的固件映像文件上载到 MCU 中。
键入命令后,此应用程序将崩溃。 我可以看到命令窗口中的信息是"命令不可用"。
即使我键入"-help"命令、也会出现相同的问题。
以下是我的问题、请帮助我澄清
1. BSL 函数是否可以由软件触发、就像我所做的那样?
2. 我键入"-help"时 BSL-Scripter 为什么会崩溃?
我所做的 BSL 过程是错误的?
谢谢~