This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F67791A:MSP430F67791A

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-THREEPHASEMETER-F6779, TIDM-THDREADING

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/626586/ccs-msp430f67791a-msp430f67791a

器件型号:MSP430F67791A
主题中讨论的其他器件:EVM430-F6779TIDM-THREEPHASEMETER-F6779TIDM-THDREADINGTIDM-3PHMETER-Rogowski

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人

我正在尝试为我们的应用之一开发三相能量计, 我正在使用 MSP490F67791A 来实现相同的、  如果我找不到相同的固件或任何其他支持库、任何人都可以共享相同的链接、我可以在其中获取库文件、以便可以开始相同的开发  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您使用的是 EVM430-F6779。 有多种基于此 EVM 的 TI 设计。 其中包括:

    • 具有篡改检测功能的高精度三相电表(TIDM-THREEPHASEMETER-F6779)
    • 用于能源监控的总谐波失真测量参考设计(TIDM-THDREADING)
    • 实施基于三相罗氏线圈的电表参考设计(TIDM-3PHMETER-罗氏)

    在每个 TI 参考设计产品页面上、都有一个"软件"部分、您可以在其中下载源代码。 您也可以使用用户指南开头的链接。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 James

    感谢您的回复我下载了 IAR 嵌入式工作台代码我想在 CCS 中开发此产品我如何清楚地浏览数据表和应用、而不是 SLAA577我找到了计算 RMS 电压和 RMS 电流 I 的公式 需要对第4.2.1节中提到的相同公式进行一些澄清

    VPH (n)=采样时刻 n 的电压采样

    我不明白这是十六进制的原始 ADC 结果

    我是从头开始这个项目的、因为它适用于工业应用、它具有其他要监控和控制的参数
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="vijayanarayana ramamoorthy"]感谢您的回答,我下载了与 IAR 嵌入式工作台相同的代码,我想在 CCS 中开发此产品

    此时、CCS 不支持计量代码。 请参阅以下主题中的链接。

    [引用 user="vijayanarayana ramamoorthy">我如何清楚地查看数据表和应用而不是 SLAA577、我如何找到计算 RMS 电压和 RMS 电流的公式、我需要对他们在第4.2.1.1节中提到的同一公式进行一些澄清

    VPH (n)=采样时刻 n 的电压采样

    我不明白这是十六进制的原始 ADC 结果

    我是从头开始这个项目的、因为它是针对工业应用的、它有其他需要监控和控制的参数[/报价]

    是的、VPH (n)表示从连接到电压通道的 SD 通道中采样。 对于准确的 SD 设置、您可以通过搜索代码/项目来找到这些设置。

    此致、

    James

    MSP 客户应用