This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:能量计

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/627386/msp430f6779a-energy-meter

器件型号:MSP430F6779A
主题中讨论的其他器件:EVM430-F6779

大家好、

我正在尝试使用 msp430f6679a SOC 设计多相能量计。   我想知道,在实施设计之前,是否有任何平台可以模拟整个系统并验证能量计的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pranav、您好!

    您是否看过我们的 EVM430-F6779?

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生、我已经看过 EVM、但我打算使用 TI 提供的资源自行开发。 您能否向我提供有关模拟能量计系统的信息、以便我验证能量计的工作情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav、您好!

    我不确定仿真意味着什么。 我的最佳建议是购买 EVM430-F6779、以便在整个开发过程中与您的设计进行比较。 在下面的主题中、我已经链接了三个基于 EVM430-F6779的不同 TI 设计。

    此致、

    James

    MSP 客户应用