This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:MSP-FET SBW

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/628140/ccs-msp-fet-msp-fet-sbw

器件型号:MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我继承了一个离开公司的令人失望的工程师的项目。 他使用 MSP-FET 下载和调试 MSP430。 MSP-FET JTAG 连接到定制适配器板、从而将 SBW 连接到 MSP430板。 这不起作用、我没有他的定制板的文档。 是否有可用于 MSP-FET 的 SBW 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请参阅《MSP430硬件工具用户指南》(SLAU278)的图2-3和《MSP430调试器用户指南》(SLAU647)的第5.6节。

    此致、
    Ryan