This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5509:有关 ZHCS897G UART BSL 的更改

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/627558/msp430f5509-the-change-about-the-zhcs897g-uart-bsl

器件型号:MSP430F5509

大家好、团队成员

您能不能帮助解释为什么要进行此更改?详细信息请参见以下信息。  为什么要在接地端施加1M 电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Xiao、

    我怀疑 ZHCS897G 不是您所参考部件的正确名称、并且某些附加信息未正确连接。 请提供您有疑问的正确部件和资源。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../msp430f5509.pdfHelloRyan

    感谢您的重播。 随附了数据表。  在第21页中、注释 MΩ 建议将一个1k Ω 电阻器接地。 问题是、如果 不使用该电阻器、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    感谢您消除这种困惑。 如数据表中所述、PUR 引脚用于在逻辑高电平上调用默认的 USB BSL。 因此、应该在这个引脚上施加一个弱下拉电阻、以确保一个悬空状态不会错误地触发 USB BSL。 此信息与文章标题中提到的 UART BSL 无关、如果未使用 USB、PUR 引脚应接地。

    此致、
    Ryan