This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6723A:具有"a&quot 的 MSP430;附录

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/627965/msp430f6723a-msp430-with-a-appendix

器件型号:MSP430F6723A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6723MSP430F6736

您好!

您能不能澄清使用和不使用"A"附录的版本之间的区别:
MSP430F6723AIPNR 和 MSP430F6723IPNR
MSP430F6736AIPNR 和 MSP430F6736IPNR

在参数搜索和 MSP430目录  以及数据表中找不到有关此问题的答案。
正如我所理解的、它应该是改进或附加功能、但我找不到它。 请帮助我理解它。