This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6733:VDSYS 和 DVSYS、如果未从外部连接

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/627667/msp430f6733-vdsys-and-dvsys-if-not-connected-externally

器件型号:MSP430F6733

您好!
DS p.14指出:"(3)为了使器件正常运行、引脚 VDSYS 和 DVSYS 必须在电路板外部连接。"

但是、一个便捷的测试仪显示它们是电阻连接的。 1.5欧姆的电阻。

那么、如果未连接、我能否询问剩余风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki 您好!

    VDSYS:在 DVCC、AUXVCC1、AUXVCC2之间选择数字电源
    DVSYS:针对 I/O 的数字电源

    DVSYS 由 VDSYS 供电、以便数字 I/O 始终与数字电源处于同一电压。 由于是辅助系统、因此您不想将 DVCC 连接到 DVSYS、因为这样做可能会在不同的电压下提供电源和 I/O、这很可能会损坏微控制器。 如果未从外部连接、则器件内核和 I/O 上的辅助电压将在不同的电压下运行、这严重违反了正常的内部运行条件。 在这种状态下、不应大规模生产电路板、因为数据表多次指出 VDSYS 和 DVSYS 必须在电路板外部连接才能确保器件正常运行。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki-San、

    从质量的角度来看、我只能建议遵循规范中的建议、并从外部连接 VDSYS 和 DVSYS。 在内部、它们按照所述进行连接。 您测量的电阻结果最可能是总线电阻、因为引脚位于芯片的两角。 因此、通过在外部连接来减少这种情况会提高系统性能。
    因此、请按照建议进行连接。