This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:如何将 Vcc 电源从 eZ-FET 隔离到目标 MCU?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/627798/msp430fr5969-how-to-isolate-the-vcc-power-supply-from-the-ez-fet-to-the-target-mcu

器件型号:MSP430FR5969

您好!

我想断开 V+电源与 Launchpad 的连接以用作电路的外部基准、然后将电源返回到微控制器电路。

我尝试断开 V+与 J13跳线的连接、但我的 LED 继续闪烁、这意味着需要为 MCU 供电的另一条路径。

如何隔离和使用 V+基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    断开 J13上的所有跳线、其中最重要的是 RST 线路。 您还应该将 J10从"Debugger"重新定位到"External"。 如需更多信息、请参阅用户指南(SLAU535)的第2.4节。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美!
    已解决!
    谢谢!