This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSPBSL_Scripter 3_02_01_00闪存回问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP-EXP430FR6989, MSP-FET, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/627559/msp430fr6989-mspbsl_scripter-3_02_01_00-flash-back-issue

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR6989MSP-FETMSPBSL

您好!

我将测试 MSP430FR6989的 BSL 功能。

我将 MSP-EXP430FR6989用作目标平台。

并使用 MSPBSL_Scripter (Windows 版本)作为主机端、使用 MSP-FET 作为桥接器。

当我运行"BSL-Scripter.exe"时、无论我键入什么命令、它始终会在按 Enter 键后立即刷新。

需要您的帮助以了解如何解决此问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    确保跳线行 J101已完全断开。 将 MSP-FET 引脚1连接到 RST、PIN2连接到 VCC、引脚7连接到 TEST、引脚9连接到 GND、引脚12连接到 P2.0、引脚14连接到 P2.1。 使用软件包中提供的示例、使用 SLAU655中所示的正确命令。 如果问题仍然存在、请提供 BSL-scripter 命令行错误的图像。

    此致、
    Ryan