This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6459:晶体 PLL 类型

Guru**** 2786525 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6459

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/627446/msp430f6459-crystal-pll-type

器件型号:MSP430F6459

您好!

我不熟悉 MSP430微控制器、

我计划使用 MSP430F6459微控制器、它具有32KHz 或20MHz 选项。  我对 Crystal 有一些疑问。

对于频率更高的晶振(20MHz)、 由于频率更高、它可能会影响 EMI/EMC 测试室。

低频晶体旨在最大限度地降低电流消耗和 EMI。 但我不知道如何使用它

MSP430F6459具有内置 PLL 或 如何连接外部 PLL 类型。

注意:这是一个航空项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果内部 DCO 不够精确、则外部 LF/HF XT 是可选的。 有关详细信息、请参阅系列用户指南中的第5节 UCS。
    www.ti.com/lit/slau208