Other Parts Discussed in Thread: INA193
主题中讨论的其他器件:INA193、 MSP-TS430PM64、 MSP-FET430UIF
对于 A1至 A3 4 AD 采集、只有具有分压电阻的最小系统配置到 AD 的特殊功能引脚中、A3端口始终保持高于2V 的电压、对于另一个芯片、在一段时间后、该芯片无法工作、该系统开始正常工作、 请帮助我分析这个问题,谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: INA193
对于 A1至 A3 4 AD 采集、只有具有分压电阻的最小系统配置到 AD 的特殊功能引脚中、A3端口始终保持高于2V 的电压、对于另一个芯片、在一段时间后、该芯片无法工作、该系统开始正常工作、 请帮助我分析这个问题,谢谢!!
void ADC_Init (void)
{
P6SEL = 0x0F;//启用 A/D 通道输入
ADC12CTL0 = ADC12ON+MSC+SHT0_8+REFON+ REF2_5V;//打开 ADC12,设置采样时间
// ADC12CTL0 = ADC12ON+MSC+SHT0_8+REFON;
// ADC12CTL0 = ADC12ON+MSC+SHT0_8;
// ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_1;//使用采样计时器,单序列
ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_1_ADC12SSEL_2+ADC12DIV_7;
ADC12MCTL0 = SREF_1+INCH_0;// ref+=AVcc、channel = A0e2e.ti.com/.../Protel-Schematic1.pdf
ADC12MCTL1 = SREF_1+INCH_1;// ref+=AVcc、channel = A1
ADC12MCTL2 = SREF_1+INCH_2;// ref+=AVcc、channel = A2
ADC12MCTL3 = SREF_1+INCH_3+EOS;// ref+=AVcc、通道= A3、结束序列
ADC12IE = 0x08;//启用 ADC12IFG.3
ADC12CTL0 |= ENC;//启用转换
这是 tne ADC 初始化代码。
我用了五块板进行测试、只有一块是正常的、另外四块是有问题的、有些程序可以正常运行、但 A3是2V 至3.3V (VCC)电压、 有些编程程序在 IFG1 &=~ OFIFG 上停止在线调试,这是 IAR resport:2017 年9月 08日星期五 09:00:34: 内部 错误 : (状态) , STATE = 0x1, STOP= 0x1, CYCES=0x602e068 。
再次下载程序时无法找到设备。错误代码是否会损坏设备?