This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:集成 CC1101 BoosterPack -射频模块

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/626812/msp430fr5994-integrate-cc1101-boosterpack---rf-module

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:CC1101

大家好、

我正在使用 Anaren 芯片与 CC1101 BoosterPack 搭配使用 MSP430FR5994。 我已经浏览了所有示例并浏览了代码行、但我仍然不知道如何使其正常工作。

我的应用相当简单、按下按钮将向其他 MSP430FR5994发送包含字符数据="A"的数据包。 接收器端将处理数据包并提取该字符,然后如果它是'A',则打开 LED。

是否有人成功使用上述两个模块?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hau、

    我假设您已经了解了 CC112x-CC1190升压软件示例(SWRA493)。 MSP430FRBoot (SLAA721)资源包含成功演示使用430BOOST-CC110L 进行通信的示例代码。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我花了4天时间来查看该项目、并尽最大努力按照顺序执行、但似乎什么都不起作用。 MSP430FR5994是否还有其他简单的 TX 和 RX 示例?

    这是针对 TX 端的 repo、您是否介意查看它并给我一些指导?

    github.com/.../RF-RemoteControl

    提前感谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以共享您的代码吗? Tx 和 Rx 都是? 是否可以像使用 strcmp()将字符串与字符进行比较那样简单?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    这是 TX 端

    #include 
    #include 
    #include "radio_drv.h"
    #include "cc1x_utils.h"
    #include "CC1101_def.h"
    #include "hal_spi_rf.h"
    #include "hal_dtimer.h"
    
    //全局变量
    
    #define TX_BUF_size 1
    
    
    
    #cc define FREQUENCY 902750 unsigned txchar Buffer[TX_BUF_TI_size
    ;unsigned intii、unsigned tchar int_size;unsigned tunsigned tx 长度、unsigned tx、inth
    unsigned int status;
    //extern unsigned char rand_data ='a';
    //全局函数
    
    void Init_CLK (void);
    void Init_Radio (void);
    void Init_gpio (void);
    
    
    int main (void){
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器
    Init_gpio ();在
    
    
    
    
    
    
    ~进入 INIT_pleep (1)之前、INIT_CL6
    (+ INIT_CLK);t (1)+ INIT_CLPM1);
    _disable_interrupt ();
    while (performTX =true)
    {
    
    hal_dimer_init (8000);
    
    
    txBuffer[0]= 0x01;
    // for (ii = 0;ii < TX_BUF_SIZE - 1;i++) txBuffer[ii + 1]= 0;
    
    radio_send (txBuffer、TX_BUF_SIZE);
    radio_wait_wait_0;radio_wait_wait (t_wait_wait_0_size);radio (t_ // 0 =无超时,仅等待
    
    RADIO_Receive_ON ();
    hal_dimer_stop ();
    
    performTX = false;
    P3OUT ^=(BIT1);
    //__delay_cycles (2500000);
    P3OUT ^=(BIT1);
    //__delay_cycles (2500000);
    P3OUT ^=(BIT1);
    //_DELAY_cycles (2500000);
    P3OUT ^=(BIT1);
    }
    
    }}//---------------
    
    初始化 CLK ------------------------------------------------------- //
    
    void Init_CLK (void){
    
    CSCTL0_H = CSKKEY_H;
    CSCTL1 = DCOFSEL_6; //设置 DCO = 8MHz
    CSCTL2 = SELA_VLOCLK + SELM_DCOCLK + SELESS__DCOCLK;
    CSCTL3 = DIVA__1 + DIVM_1;
    
    }
    
    //--- 初始化无线电------- //
    
    void Init_Radio (void){
    
    radio_init (3);
    
    radio_set_freq (frequency);
    
    set_rf_packet_length (TX_BUF_size);
    
    }
    
    //------ 初始化 GPIO ------------------------------------------------------- //
    
    void Init_GPIO (void){
    P5OUT |=(BIT6);
    P5REN |= BIT6;
    P5IES &=~BIT6;
    P5IFG &=~BIT6;
    P5IE |= BIT6;
    
    P1OUT &=~(BIT0 + BIT1);
    P1DIR |= BIT0 + BIT1;
    
    P3DIR |= BIT0 + BIT1 + BIT3;
    P3OUT &=~(BIT0 + BIT1 + BIT3);
    PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;
    }-->/------
    
    端口5中断功能--- //
    /*#pragma vector=RF_PORT_Vector
    __interrupt void radio_ISR (void){
    
    if (RF_GDO_PxIFG & RF_GDO_PIN){
    
    //从0 (SR)清除 LPM0位
    //_BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM3_BITS);
    
    //清除
    ~
    
    
    
    ^ 1 (已找到)的 LPM0_Rf_PI_TRIGN = 1 (1)/1)//指示 RF_TRIFT_1 (1)数据包结束);//指示已找到 Rf_PI_END_1 (1 = RF_TRIGN = 1) ;
    *
    
    否则 if (button_PxIFG & Button1_PIN)
    {
    //重置 RF_GDO_PIN /
    button_PxIFG &=~Button1_PIN;
    
    //指示按钮事件/
    P1OUT ^= BIT0;
    radio_send (rand_data、1);
    //从低功耗模式退出 on PMIC_EXIT
    
    }/ ENTRIE_SIR_BIT_BIT.0_
    
    
    
    

    这是 RX

    #include 
    #include 
    #include "driverlib.h"
    #include 
    #include 
    #include "HAL_SDCard.h"
    #include "CC1101_def.h"
    #include "radio_drv.h"
    #include "cc1x_utils.h"
    #include "hal_spi_rf.h"
    #include "hal_detimer.h"
    
    #define TX_BUF_size 1
    #define FREQUENCY902750
    #define "the_spi_rfrf.h"#define "#define "tbtimer_timer_timer.h"#define "#define timer_timer_timer_timer/tbtimer
    #define timer_timer 10 msec/ timer statue_timer_timer #define time_timer #define
    注册前按
    #define release_msec 100//注册发行之前的稳定时间
    /*-->--- 全局变量-------------------------------------------------------- *
    / volatile char TXData;
    FIL 文件; /*打开的文件对象*/
    FATFS fatfs; /*文件系统对象*/
    DIRS 目录; /*目录对象*/
    FRESULT 错误代码; /*错误代码对象*/
    FRESULT res; /*结果对象 */
    UINT bytesRead; /*字节读取对象*/
    UINT 读取; /*读取字节对象*/
    日历;
    FRESULT WriteFile (char*、char*、word);
    无符号 char MST_Data、SLV_Data;
    字节缓冲区[32];
    int result=1;
    volatile unsigned char buttonPressed;
    volatile unsigned char currentState = 0;
    volatile unsigned char count;
    unsigned char check_rf_end_packet = 0;
    unsigned short rx_length;
    unsigned txchar Buffer[TX_BUF_SIZE];
    /*********
    *局部变量*/
    
    /*---- 函数被称为-------------------------------------------------------- //
    
    空 Init_GPIO (void);
    空 Init_I2C (void);
    空 Init_CLK (void);
    空 Init_FAT (void);
    空 Init_RTC (void);
    void Init_TimerA (void);
    void Init_TimerB (void);
    void Log_SDCard (char 数据);
    void Init_Radio (void);
    void Init_SPI_Radio (void);
    
    int main (void)
    {
    
    WDT_A_HOLD (WDT_A_base);//停止看门狗计时器
    Init_GPIO ();//初始化 GPIO
    Init_CLK ();//初始化系统时钟
    //Init_SPI_Radio ();//
    
    
    
    
    初始化用于无线电通信的 SPI 通信 Init_Radio ()的 FAT SPI 通信初始化;//初始化无线电模块 Init (TimerA);TimerInit (TimerA)(TimerInit (Timerit)()(TimerInit ()/ Init Init Init Init Init Init (TimerData Init));Timerit Init Init (TimerData Int Init (//初始化 SD 卡
    Init_I2C ();//初始化与 Photon 板的 I2C 通信
    ,同时(1){
    
    
    hal_dimer_init (32768);
    radio_receive_on ();
    if (radio_wait_for_idle (1024)< 1024){
    rx_length = TX_BUF_size;
    P2OUT ^
    
    
    ^= BIT6;radio_receive_on (se-bide-------------/-- 0xbis
    
    
    )<--
    ------/--/--/--/--/--/-- 0xbis--(0xbis)<--/--/--/--/--/--/--/--/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/<
    
    
    
    
    
    ********************************************************* 初始化 SPI -------------------------------------------------------
    ************---------------------------------------------------------------------------------------------------
    */
    void Init_SPI_Radio (void){
    //为 SPI 操作配置 USCI_B1
    UCB1CTLW0 = UCSWRST; //**将状态机复位**
    UCB1CTLW0 |= UCSYNC | UCCKPL | UCMSB;// 3引脚8位 SPI 从
    设备//时钟极性高,MSB
    UCB1CTLW0 |= UCSSEL_SMCLK; // SMCLK
    UCB1BRW = 0x02; ///2//UCB1MCTLW
    = 0; //无调制
    UCB1CTLW0 &=~UCSWRST; //**初始化 USCI 状态机**
    UCB1IE |= UCRXIE; //启用 USCI_B1 RX 中断
    }/*---------------
    
    
    
    ********************************************************* 初始化无线电寄存器---
    ************---------------------------------------------------------------------------------------------------
    /void
    Init_Radio (void){
    radio_init (3);
    
    radio_set_freq (frequency);
    
    set_rf_packet_length (TX_BUF_size);
    
    }
    
    
    
    /*---------------
    ********************************************************* 初始化计时器---
    ************---------------------------------------------------------------------------------------------------
    */
    void Init_TimerA (void){
    //以 SMCLK
    TA0CCTL0 = CCIE 为源在连续模式下启动计时器;// TACCR0中断使能
    TA0CCR0 =(CHECK_msec_TA * 32768)/ 1000;//计数时间
    TA0CTL = tassel__ACLK | MC__UP;// ACLK、UP_DOWN 模式
    }
    
    void Init_TimerB (void){
    //连续模式下启动计时器(由 CCTL0
    作为源);// CCTL0 = CC0// TACCR0中断使能
    TB0CCR0 =(CHECK_msec_TB * 32768)/ 1000;//计数时间
    TB0CTL = tassel__ACLK | MC__UP;// ACLK、UP_DOWN 模式
    }
    //*********
    //
    ////这是计时器 B0中断矢量服务例程。
    ////
    *********
    #pragma vector=TIMER0_B0_B0_Vector
    __interrupt void TIMER0_B0_ISR (void)
    {
    if (UCB2TXBUF = TXBUF){
    P1OUT ^= BIT0;
    }
    if (TA0CCTL0 |= CCIFG){
    P1OUT ^= BIT1;
    }
    if (P2FR_Ok
    ^
    
    = BIT0);}(BOOK_BIT_BITSN)
    
    
    
    
    //
    ////这是计时器 A0中断矢量服务例程。
    ////
    *********
    #pragma vector=TIMER0_A0_Vector
    __interrupt void TIMER0_A0_ISR (void)
    {
    TA0CCTL0 &=~CCIFG;
    
    volatile unsigned char buttonState = 0x0E;
    currentState =(P3IN & 0x0E);
    if (currentState!= buttonState){
    ++;
    if
    
    
    = 1}= 1;currentState =(如果当前状态计数= 1);if);if (如果计数= buttonState = 1)
    
    
    
    }否则{
    计数= 0;
    buttonPressed = 0;
    }
    __BIC_SR_register (LPM0_BITS);
    //P1OUT ^= BIT1;
    }/*---------------
    
    
    
    ********************************************************* 初始化 GPIO ---
    ************---------------------------------------------------------------------------------------------------
    //
    
    空 Init_GPIO (空){
    //配置 GPIO
    P7SEL0 |= BIT0 | BIT1;
    P7SEL1 &=~(BIT0 | BIT1);
    
    //配置按钮 RGY 和 LED
    
    P3DIR =~(BIT1 + BIT2 + BIT3);//设置输入 P3.1、
    P3OUT + BIT1;//设置输入 P3OUT + BIT1//设置上拉电阻
    器 P3REN |= BIT1 + BIT2 + BIT3;//在 P3.1、2、3
    P3IE |= BIT1 + BIT2 + BIT3上启用内部电阻器;// P3.1、2、
    3中断使能 P3IES &=~
    ~(BIT1 + BIT2 + BIT3);// PIT1 + BIT1 + BIT2 + BIT1 + BIT2 + BIT1 (2 + BIT2)边沿= BIT1、2 + BIT2 + BIT2 + BIT1 + BIT2 + BIT2 + BIT1 + BIT2 + BIT2 + BIT2 + BIT1 (//清除标志
    
    P1DIR |= BIT1 + BIT0 + BIT4;
    P1OUT = 0x00;
    P2DIR |= BIT2 + BIT6;
    P2OUT = 0x00;
    
    P5SEL1 &=~(BIT0 | BIT1 | BIT2); // USCI_B1 SCLK、MOSI 和 MISO 引脚
    P5SEL0 |=(BIT0 | BIT1 | BIT2);
    //将 PJ.4和 PJ.5设置为主模块功能输入、LFXT。
    GPIO_setPeripheralModuleFunctionInputPin (
    GPIO_PORT_PJ、
    GPIO_PIN4 + GPIO_PIN5、
    GPIO_PRIMARY_MODULE_Function
    );
    
    //禁用 GPIO 加电默认高阻抗模式以激活
    //先前配置的端口设置
    PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;//或 PMM---
    
    
    
    
    ********************************************************* 初始化时钟---
    ************---------------------------------------------------------------------------------------------------
    //
    
    void Init_CLK (void){
    //将 DCO 频率设置为8MHz
    CS_setDCOFreq (CS_DCORSEL_0、CS_DCOFSEL_6);
    //将外部时钟频率设置为32.768 KHz
    CS_setLFExternalCf 源(32768、0);
    //设置 ACLK_initClock (CS_CLK)
    ;CS_Clock 信号选择 // CS_LFXTCLK_select、CS_VLOCLK_select
    //设置 SMCLK = DCO,分频器为1
    CS_initClockSignal (CS_SMCLK、CS_DCOCLK_select、CS_clock_divider 1);
    //设置 MCLK = DCO,分频器为1 CS_initClk
    ;CS_clock_start
    
    3 (CS_clocknT);CS_clocknT1_t1_out (CS_clocknT1_clt)
    
    
    
    如果您想将其下拉并进行测试、这就是 REPO
    https://github.com/alextran1502/Embedded101

    非常感谢、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到您发送"A"的位置、也看不到您是否收到"A"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    这是我发送的位置、它位于 TX 侧的第44行

    TxBuffer[0]= 0x01;
    //对于(ii = 0;ii < TX_BUF_SIZE - 1;i++) txBuffer[ii + 1]= 0;
    
    RADIO_SEND (txBuffer、TX_BUF_SIZE);
    

    发送数据包之前和之后是否必须执行任何步骤?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0x01不是'A'。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith、

    我正在发送虚拟数据。 它是否会有所不同? 更详细地说、您能帮助我查看序列以查看它是否正确吗?

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    下面是我在工作站工作时的概念证明。  TX:

    #include 
    #include "radio_drv.h"
    #include "cc1x_utils.h"
    #include "CC1101_def.h"
    #include "hal_spi_rf.h"
    #include "hal_dtimer.h"
    
    //全局变量
    
    #define TX_BUF_size 1
    #define FREQUENCY 902750
    unsigned txchar Buffer[TX_BUF_RF.h";
    
    void (gpio_int_insize
    
    
    
    
    
    
    );void (void)(gpio_init);void (void (void)/init (void) invoid (void)/init (void)(void)(void
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器
    init_gpio();
    
    init_clk();
    init_Radio();
    
    while (1)
    {
    
    HAL_TIMER_INIT (8000);
    
    
    TxBuffer[0]= 0x01;
    //对于(ii = 0;ii < TX_BUF_SIZE - 1;i++) txBuffer[ii + 1]= 0;
    
    RADIO_SEND (txBuffer、TX_BUF_SIZE);
    RADIO_WAIT_TO_IDLE (0); // 0 =无超时,只需等待
    
    radio_receive_on ();
    HAL_TIMER_STOP();
    
    P1OUT ^=(BIT0);
    _DELAY_CYCLES (4000000);
    P1OUT ^=(BIT0);
    _DELAY_CYCLES (4000000);
    
    }
    }//-----------------
    
    初始化 CLK ------------------------------------------------------- //
    
    void Init_CLK (void){
    
    CSCTL0_H = CSKKEY_H;
    CSCTL1 = DCOFSEL_6; //设置 DCO = 8MHz
    CSCTL2 = SELA_VLOCLK + SELM_DCOCLK + SELESS_DCOCLK;
    CSCTL3 = DIVA__1 + DIV__1 + DIVM__1;
    
    }
    
    //--- 初始化无线电------- //
    
    void Init_Radio (void){
    
    RADIO_INIT (3);
    
    radio_set_freq (frequency);
    
    SET_RF_PACKET_LENGTH (TX_BUF_SIZE);
    
    }
    
    //------------ 初始化 GPIO ------------------------------------------------------- //
    
    void Init_gpio (void){
    
    P1DIR |= BIT0;
    P1OUT &=~BIT0;
    PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;
    } 

    RX:

    #include 
    #include 
    #include "CC1101_def.h"
    #include "radio_drv.h"
    #include "cc1x_utils.h"
    #include "hal_spi_rf.h"
    #include "hal_dtimer.h"
    
    #define TX_BUF_size 1
    #define FREQUENCY 902750
    /*-------- 全局变量-------------------------------------------------------- */
    unsigned short rx_length;
    unsigned char txBuffer[TX_BUF_SIZE];
    /*********
    *局部变量*/
    
    int main (void)
    {
    
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器
    
    CSCTL0_H = CSKKEY_H;
    CSCTL1 = DCOFSEL_6; //设置 DCO = 8MHz
    CSCTL2 = SELA_VLOCLK + SELM__DCOCLK + SELESS__DCOCLK;//设置 ACLK = VLO
    // MCLK=SMCLK=DCO
    
    P1DIR |= BIT0;
    P1OUT &= BIT0;
    PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;
    
    /*初始化无线电子系统*/
    RADIO_INIT (3);
    
    /*将 Rx 频率配置为902750 */
    radio_set_freq (902750);
    
    //将数据包长度设置为固定的数据包大小
    SET_RF_PACKE_LENGTH (TX_BUF_SIZE);
    
    while (1)
    {
    unsigned char txBuffer[TX_BUF_SIZE];
    /*将计时器配置为1秒的节拍*/
    HAL_TIMER_INIT (32768);
    
    /*初始化 RX 链、接收数据包*/
    radio_receive_on ();
    
    //等待直到找到 END_OUT_PACKET,无超时
    //status = radio_wait_for_idle (640);
    
    if (radio_wait_for_idle (1024)< 1024)
    {
    RX_LENGTH = TX_BUF_SIZE;
    RADIO_READ (txBuffer、&Rx_length); //读取 FIFO 的内容
    
    if (txBuffer[0]= 0x01) P1OUT ^= BIT0;
    
    }
    其他
    {
    //检查我们是否丢失了连接,我们需要停止并保持连接
    radio_didle(); //强制空闲和清空 FIFO
    //如果 max_wait =0,则表示我们正在等待第一个同步突发出现
    }
    
    }
    

    看看您是否可以使其正常工作、然后添加您的其他函数。

    此致、Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    非常感谢! 我认为它可以正常工作。 但是、我无法使用频谱分析仪检测频率、如果我没有弄错、它以902.75MHz 的频率传输、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。

    此致、
    Ryan